请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1263 您好!
您能否推荐优化分流电阻器来感测电流?
是否有任何技术文档描述了如何选择 Shurt 电阻器值?
这是系统的简单结构:
PMIC (例如 1.1V 电源)---- (ADS1263输入 P)分流电阻器10m Ω (ADS1263 输入 N)--- 用于电流测量的器件
下面是 ADS1263设计参数:
1. AVDD:5V
2. DVDD:3.3V
3参考电压:内部2.5V
4. PMIC 电源范围:0.5V~3.3V
5.电流范围:0mA ~ 500mA
谢谢!