This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:建议使用关断电阻器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834798/ads1263-shut-resistor-recommendation

器件型号:ADS1263

您好!

您能否推荐优化分流电阻器来感测电流?

是否有任何技术文档描述了如何选择 Shurt 电阻器值?

这是系统的简单结构:

PMIC (例如 1.1V 电源)---- (ADS1263输入 P)分流电阻器10m Ω (ADS1263 输入 N)--- 用于电流测量的器件

 下面是 ADS1263设计参数:

 1. AVDD:5V

2. DVDD:3.3V

3参考电压:内部2.5V

4. PMIC 电源范围:0.5V~3.3V

5.电流范围:0mA ~ 500mA

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibson、

    您能否提供更详细的信息(例如原理图或更详细的方框图)?  您使用的是什么 PMIC 器件?  "PMIC 电源范围"是电源管理器件的输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议。

    我没有 PMIC 的器件型号、您对 PMIC 电源范围的描述是正确的。

    我可以通过单独的电子邮件共享原理图。 我将通过电子邮件链与您联系、以获得进一步的讨论和支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的参加!