This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:"无固件。 请选择一个器件以将固件加载到电路板中(&quot);具有 AWR1642+mmWave DevPack 的 HSDCv5.0

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834733/tsw1400evm-no-firmware-please-select-a-device-to-load-firmware-into-the-board-hsdcv5-0-with-awr1642-mmwave-devpack

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTADS5294

你(们)好

我将 TSW1400EVM 与 AWR1642BOOST 和毫米波 DevPack 搭配使用。 我在 Windows 10笔记本电脑上使用 HSDC Pro v5.00和 DFP 版本00.07.00.04和00.09.01.06 (两者都经过实验、但仍然发生相同的错误)。  

我想通过 TSW1400捕获原始数据,但 HSDC 专业版不断显示“无固件”。 在我选择 AWR16xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_CENTR_16_BIT 或其他任何线程中建议的 ADS5294_1W_12b 后,请选择一个器件以将固件加载到电路板中。

我按照“使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集”培训视频中给出的设置说明进行操作,并安装了相关应用程序。

我知道、该误差通常是由于为电路板提供的电流不足而产生的、但电路板连接到直流电源的5V/5A 输出。 我还尝试使用5.4V、因为它适用于另一个线程中的另一个线程、但错误仍然不变。

我注意到、电路板首次启动时消耗的电流约为0.38A 至0.39A、尝试加载固件时消耗的电流约为0.59A。  

我的设置如下:

  

我想知道可用的任何故障排除方法、或者是否有任何跳线处于错误位置。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求毫米波专家对此进行研究,下周有人应该为您提供答案。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请观看此培训视频、以获取有关 TSW1400板的帮助。

    https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe、

    我观看了培训视频、并关注了视频上的内容。 但是、我仍然面临同样的问题  

    -鲍伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电压被增加到5.4V 并且工作正常。 我假设5.38xV 足够接近5.4V、结果是不够的。

    感谢您的回复:)

    鲍伟