主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOST、 ADS5294
你(们)好
我将 TSW1400EVM 与 AWR1642BOOST 和毫米波 DevPack 搭配使用。 我在 Windows 10笔记本电脑上使用 HSDC Pro v5.00和 DFP 版本00.07.00.04和00.09.01.06 (两者都经过实验、但仍然发生相同的错误)。
我想通过 TSW1400捕获原始数据,但 HSDC 专业版不断显示“无固件”。 在我选择 AWR16xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_CENTR_16_BIT 或其他任何线程中建议的 ADS5294_1W_12b 后,请选择一个器件以将固件加载到电路板中。
我按照“使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集”培训视频中给出的设置说明进行操作,并安装了相关应用程序。
我知道、该误差通常是由于为电路板提供的电流不足而产生的、但电路板连接到直流电源的5V/5A 输出。 我还尝试使用5.4V、因为它适用于另一个线程中的另一个线程、但错误仍然不变。
我注意到、电路板首次启动时消耗的电流约为0.38A 至0.39A、尝试加载固件时消耗的电流约为0.59A。
我的设置如下:
我想知道可用的任何故障排除方法、或者是否有任何跳线处于错误位置。 提前感谢!