This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件建议:高电压差分输入 ADC?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S655, ADS8588S, ADS8548, ADS8568, ADS8528, ADS8588H, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834989/part-recommendation-high-voltage-differential-input-adc

主题中讨论的其他器件:ADC122S655ADS8588SADS8548ADS8568ADS8528ADS8588HADS125H02

大家好、团队、

我想获得一些帮助、以找到适用于差分+/-10V 输入的 ADC 或解决方案? 查看我们的产品系列、我只看到支持高达5V 差分输入的 ADC、但即使如此、电压摆幅也会根据提供给 ADC 的信号的共模和基准受到限制。 例如、查看 ADC122S655、虽然最大输入为5.5V、具有2.5共模且无基准电压、但我只能获得+/-2.5V 的电压摆幅。 (DS 第16页、图36)我是否正确解释了这一点? 这种应用似乎没有单芯片解决方案、可能需要显著降低该+/-10V 差分信号。 非常感谢您的想法和反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我不知道该产品系列中的任何器 件可以接受差分+/-10V 信号、但有些器件、例如 ADS8588S 和 ADS8588H、可以在单电源 ADC 上获取单端+/-10V 信号。  我们还有 ADS8528、ADS8548和 ADS8568、它们还可以适应+/-10V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    您是否已经了解了 ADS125H02?
    该 ADC 专为 PLC AI 模块开发、可直接测量差分+/-10V 输入。

    此致、