请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC104S021 第5页将 T_CLH 描述为 SCLK 低电平(我认为这意味着下降沿)到 CS_N 下降沿之间的保持时间。 时序图(图5、第7页)显示了 t_CLH 是 CS_N 下降沿和 SCLK 上升沿之间的延迟。 哪一项是正确的? SCLK 下降沿到 CS_N 下降沿时序是否有任何限制? 之前的 E2E 回答("ADC124S051-SCLK 和 CS 的时序")暗示没有(是规格表拼写错误、还是我很困惑)。
谢谢、
Brett