This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66 FS/4 "PHAS"通道间的模糊性

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835029/ads54j66-ads54j66-fs-4-phase-ambiguity-between-channels

器件型号:ADS54J66

我们将在 DDC 模式下使用 ADS54J66器件的所有4个通道、采用 Fs/4和2倍抽取。

我们看到通道之间的相位模糊在复位后会随机变化。  如果每个通道都设置为相同的 DDC 模式、则 FS/4"相位"是否在通道 A、B、C、D 之间确定?

请告诉我。

谢谢、

特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特洛伊、

    它们应该是确定性的。 您是否正在使用子类1模式? 器件是否满足 SYSREF 的共模、p-p 摆幅以及设置和保持时间要求?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将确保正确生成 sysref 信号。  我将告诉您我发现的内容。  谢谢、Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个 sysref 脉冲问题。  我们正确应用了 sysref、现在所有通道都正确对齐。  感谢你的帮助。 特洛伊