This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:行为高于规格。

Guru**** 2756935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834682/ads1271-behavior-above-specs

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

我有一个使用 ADS1271 ADC 的应用、输入采用真正的差分形式。

有时、这些值可能会超过模拟限值、ADS1271在 AVDD 上具有5V 电源、在2.5V 时具有基准电压。 输入会在一定时间内偏离至+/-3V、从而在极短的时间内提供6伏的差分。

我希望 ADC 将值剪切为7FFFFFh 和800000h、但不是。

这是否符合预期、因为信号暂时超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    是的、当输入差分电压超过最大+/-Vref 范围几个百分点时、内部调制器会饱和并进行复位。  这将生成随机查看的数据。

    ADS127L01是 ADS1271的下一代版本、它包含一个超限检测器、可在状态字中设置一个位、让您知道输入何时处于超限状态。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用