This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:DAC32H84EVM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834264/tsw1400evm-dac32h84evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC34H84

我尝试使用 TSW1400EVM + DAC32H84EVM,但它仅支持2通道,是否有可用的固件支持4通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    选择"DAC34H84"器件、该器件支持4个通道。 如果您单击 GUI 右上角的"Active Channel"下拉箭头、您将看到 您可以显示4个可用通道中的任何一个。 您提到的器件型号不存在。 数字是 DAC34H84、而不是 DAC32H84。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    是的、您回答正确、它可以显示或激活4个通道中的任何一个、但 TSW1400能否驱动4个通道或在正常运行的同时激活4个通道? 还是同时运行? 我们需要评估每个通道的同步机制和通道之间的相位偏移。

    谢谢、

    陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    是的、它可以同时驱动4个通道。 如果您从 TSW1400发送模式、则应该能够监控 DAC 的所有四个输出并查看有效数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这对我们来说是个好消息、谢谢、但这里没有最新软件包中的 DAC34H84固件。

    谢谢、

    陈信哲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    用于此目的的固件可在所附文件中所示的目录路径中找到。 该文件称为"DAC_SAMPLE_WISE.RBF"。 我假设您使用的是 HSDC Pro GUI v5.0。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC34H84-firmware.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    下载固件不成功、没有单个 USER_LED 亮起。 我尚未连接 DAC 板。 软件是否支持 Win10? TSW1400板是否具有内置自检功能?  

    谢谢、

    陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    GUI 支持 Win10。 确保 TSW1400EVM 的5V 输入可提供至少4A 的电流。

    此致、

    Jim