This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:DAC 处于活动状态时是否可以更改 Vref?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834751/dac8728-can-vref-be-changed-while-the-dac-is-active

器件型号:DAC8728

您好、数据转换器团队!

我代表我的客户发布此帖子。 这适用于测试/测量应用。

DAC 启用并处于活动状态时、是否可以更改 Vref 值?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的查询。 是的、您可以在 DAC 通电时更改基准值。 只需确保 VREF 的值在瞬态阶段和稳态条件下绝不会超过绝对最大限制、它就会满足建议的工作条件。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 享受长周末:)