This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:访问评估 PC 源代码

Guru**** 2583985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834411/ads1292ecg-fe-access-to-evaluation-pc-source-code

器件型号:ADS1292ECG-FE

您好!

 我的任务是准备一个使用 ADS1292ECG-FE 平台的演示。  我可以访问 TI 安装目录中的 MSP430固件源代码、但找不到任何与提供的 PC 应用(ADS1x9x ECG-FE)相关的内容。

是否可以访问 ADS1x9x ECG-FE 程序的 PC 源代码,以便通过查看演示套件如何处理 PC 端(尤其是 USB 通信)来加快开发速度 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parry、

    当然、接受我的朋友的请求、我会将其发送给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

      非常感谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送!