This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:提供 Windows 10签名驱动程序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831211/afe4490spo2evm-windows-10-signed-drivers-availability

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

有关此德州仪器电路板的 Windows 10 64位带符号驱动程序的新闻吗?

我在四个月前问过这个问题、当时没有可用的 Windows 10驱动程序。

如果在未来几个月内发布某些 Windows 10驱动程序、肯定会有所帮助、因为这将有助于我们大学本科实验室。

此致、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经对驱动程序进行了签名、并且正在测试已签名的驱动程序。

    我们应该能够在8/22之前共享签名的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我与软件团队联系、然后再联系您。

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对我们的答复延误表示歉意。

    下面是带签名驱动程序的 AFE4490 EVM GUI 软件 exe 文件夹的方框链接

    https://txn.box.com/s/fn2m1pig9kr9kkd8i7gqlowdewdw546r

    使用此带符号的驱动程序、EVM 将显示为 AFE44xx EVM (COMxx)。

    由于原始 GUI 不支持此器件说明、我们必须更新 GUI。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。