This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:内部偏置电压不是2.5V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832963/ads1299-internal-bias-not-at-2-5v

器件型号:ADS1299

您好!

我正在使用 ADS1299和单极电源设计 EEG 采集系统。 我将使用具有内部基准的内部偏置。 我已将偏置电极连接到患者。 当我尝试使用湿电极获取 EEG 信号时、波形看起来会被削波。 在测量 BIAS_OUT 引脚上的电势时、我发现电压为5.04V、而不是中间电源2.5V。 我还尝试使用 ADS1299 FE 套件、并将器件配置为具有内部基准的内部偏置、我也在那里得到了相同的5.04v。 我的问题是、这种情况发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    您能否提供正在使用的寄存器设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是我使用的寄存器设置。

    偏置信号源= BIASREF =(AVDD+AVSS)/2

    偏置缓冲器=启用

    偏置测量=开路

    我已经尝试启用和禁用所有偏置感应位。 我已经针对 这两种情况进行了测量、但偏置电压仍然为5.04v。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    请提供完整的寄存器设置表和原理图。  

    可能会发生以下几种情况:

    1.在断开的通道上启用导联脱落检测;这会将输入拉至电源轨;当这些输入添加到 VCM 导出时、也会导致 RLD 缓冲器进入电源轨。

    2.导联脱落电流不平衡。 确保无论多少通道都启用了导联脱落检测、其电流是平衡的-否则 RLD 缓冲器会强制灌/拉剩余的电流。

    RLD 缓冲器的输出端有一个大电阻。 这将导致偏移。  

    要开始、请尝试禁用导联脱落(如果已启用)。