This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:HART 使用 DAC161S997

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834025/dac161s997-hart-using-dac161s997

器件型号:DAC161S997

在 "DAC161S997:如何连接 HART 调制解调器"中、有一个49.9欧姆电阻器连接到6800pF 并接地。

 设计是否必需?

在 slaa572.pdf 第3页上、有用于计算 HPF 的电阻器值、DAC161S997中的电阻器值是多少?

 

祝你度过美好的一天!

Meir

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meir、

    我没有测试过 EVM 中包含的49.9欧姆电阻器的电路、但我知道 EVM 上的电路满足 HART 要求、因此我的建议是坚持使用该电阻器、以实现无痛体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在安装电阻器时、4-20mA 值为0。

    在没有电阻器的情况下、4-20mA 可正常工作。

    尽管 DAC 中的电阻器值是多少?

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meir、

    数据表第23页的图20显示了每个 C1、C2和 C3节点之间的电阻器值以及增益设置电阻器的值。 我对该器件使用的工艺技术并不是很熟悉、我预计大多数工作都是针对比例式匹配而不是绝对值容差、因此这些容差很可能是10-20%。

    我不确定 R11如何对 DAC 的直流工作条件产生任何影响。 R11和 C2节点之间有一个隔直电容器。