This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:数据表中存在不一致之处

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834405/ads122c04-inconsistencies-in-the-datasheet

器件型号:ADS122C04

您好!

在数据表第56页的表27中,对寄存器02h 的说明和设置(第44页上说明)不匹配:

55h 的 µA 应为:启用转换计数器(DCNT=1)、启用反相数据输出(CRC[1:0]= 01b)、禁用烧毁电流源(BCS=0)、IDAC = 500 μ A (IDAC[2:0]= 101b)

您可以在表2960页中找到相同类型的错误

对于98h、应该为:转换计数器已禁用(DCNT=0)、已反相数据输出已启用(CRC[1:0]= 01b)、已启用烧毁电流源(BCS=1)、IDAC 关闭(IDAC[2:0]= 000b)

此致、

GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GB、

    欢迎来到 E2E 论坛! 有时我们会犯错、因此、感谢您将这一问题提请我们注意、以便我们能够解决问题。  我将做一个注释、以便我们可以在下一个数据表修订版中对此进行修复。

    此致、

    Bob B