This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:ADS4449:SPI 逻辑电平

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834431/ads4449-ads4449-spi-logic-level

器件型号:ADS4449

大家好、

ADS4449 数据表介绍了"所有数字输入均支持1.8V 逻辑电平。 SPI 支持3.3V 逻辑电平"。 这意味着 SPI 支持1.8V 逻辑电平和3.3V 逻辑电平。 但 SDOUT 的高电平输出电压的典型值为 DRVDD (1.8V)。 当 ADS4449与 SPI 中的3.3V 芯片通信时、SDOUT 信号线路是否需要额外的电路来转换为3.3V? 换句话说、3.3V 芯片能否识别 ADS4449的 SDOUT 高电平?

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    这不是问题、因为 TI 客户 EVM 对所有 SPI 信号使用3.3V 接口。

    此致、

    Jim