This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS1281、ADS1282、ADS1283和 ADS1284产品之间的主要区别是什么?

Guru**** 2812235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834330/faq-what-are-the-main-differences-between-the-ads1281-ads1282-ads1283-and-ads1284-products

您能否帮助解释这些器件之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是这些器件之间的主要差异:

    ADS1281  -这是 ADS128x 产品系列中的第一款 ADC。

    ADS1282  -在 Δ-Σ 调制器前面集成了 PGA 和多路复用器。

    ADS1283 -更改为更小的封装、降低了器件功耗、添加了内部偏移以移动空闲音调、并添加了/CS 引脚。

    ADS1284 -添加了可选的降低功耗模式(从18mW 到12mW)。 低功耗模式下的 SNR 降低3dB。