This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556是否与 AD7656A 引脚对引脚兼容并具有软件兼容性?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834045/ads8556-is-ads8556-pin-to-pin-and-software-compatible-with-ad7656a

器件型号:ADS8556

你(们)好

我知道 ADS8556与 AD7656兼容。

AD7656A 呢?

根据 TI x 基准、ADS8556与 AD7656兼容(交叉参考代码 S)、但 AD7656A 不兼容(交叉参考代码 F)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    这两款器件引脚对引脚和软件兼容、稍后发布的 A 版本主要用于改进数据表中显示的电源排序。 因此、ADS8556 与这两款器件引脚对引脚和软件兼容。 此外、ADS8556没有任何特定的电源定序要求。 我希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔