This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1291:ads1291导联脱落和测量问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834097/compiler-ads1291-ads1291-lead-off-and-measure-question

器件型号:ADS1291

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI:

我使用的是 ads1291、我有一些问题。 我的 寄存器设置为:

//config1
0x00、/* 125SPS */
//CONFIG2
0xE0、
//LOFF
0xF0、
//CH1SET (PGA 增益= 1)
0x10、
//CH2SET (PGA 增益= 6)
0x81、
//RLD_SENS (默认值)
0x23、//0x2C、
//LOFF_SENS (默认值)
0x03、
//LOFF_STAT
0x00、
//RESP1
0x02、
//RESP2
0x07、
//GPIO
0x0C

原理 图为:

1、可以测试仿真器信号(以下视频)、屏幕上的三个点是 IN1P-OFF、IN1n_OFF、RLD_STA、红色表示1、绿色表示0、您可以看到 IN1P-OFF 始终为1、您能帮助我分析它吗?

e2e.ti.com/.../20190828_5F00_160949.mp4_5F00_20190828_5F00_192631.mp4

2、然而 、测量人体信号时出现问题、始终读取为零、  您可以看到 IN1P-OFF 也始终为1、期待您的回复。  

e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20190828192751.mp4_5F00_20190828_5F00_192820.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些视频未正确播放、您能否发布发现的图像?  

    通常、我们建议使用尽可能大的电流幅度进行导联脱落检测。  

    除导联脱落检测外、器件是否按预期工作?是否还有其他问题?