This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:EP

Guru**** 2787055 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831921/ads1278-ep

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

我在搜索 SPI 代码以将 ADS1278与控制 器 SM320F28335相连。(SPI 接口)

您的一篇文章建议我下载此软件并从 http://www.ti.com/tool/ADCPRO 进行安装。  安装软件后、我找不到路径 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source。

因为 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM 命名 ADS1278后没有文件夹。

可以帮我解决这个问题吗?

如果可能、您也可以通过 navinksingh@eaton.com 向我发送代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您还需要下载 ADS1278插件软件 ADS1278EVM-PDK-SW。  这可以在 ADS1278EVM-PDK 工具文件夹页面的"立即订购"部分中找到。

    下载

    我不确定这是否会对您的 MCU 大有帮助、但这是我们为 ADS1278提供的唯一示例代码。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nicholas 解决了我的问题。