This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:通道数

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1, ADS1015, ADS1013, ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834129/ads1013-q1-channel-count

器件型号:ADS1013-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS1013ADS1014

您好、先生、

ADs1013-Q1是一款单通道器件、但我的客户将 AIN0连接到一个感应电压、而将 AIN1连接到另一个感应电压。

在该规范中、有一个用于设置 MUX 的寄存器、但看起来可以在 ADS1015上使用。

我想知道 ADS1013是否可以单独感应 AIN0和 AIN1?

非常感谢、

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    很抱歉、ADS1013和 ADS1014只能配置为单通道(差分或单端)。 ADS1015能够测量更多通道。 它可以测量多路复用器配置的两个差分通道或四个单端通道。

    吴约瑟