This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256 PIN19 XTAL1 XTAL2的振幅是多少?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833785/ads1256-what-is-the-amplitude-of-ads1256-pin19-xtal1-xtal2

器件型号:ADS1256

您好 TI

  1:ADS1256 PIN19 XTAL1 XTAL2的振幅是多少?

  2:晶体振荡器配置为7.68m、如图所示;C126和 C130为18PF、但无法读取数据。将18PF 更改为8pF 后、测试的振幅电压约为1V、 但数据仍无法读取、您能帮助分析原因吗?非常感谢!e2e.ti.com/.../AD1256.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    AVDD 电压至少应为4.75V、标称工作电压为5V。  3.3V 时的 AVDD 低于工作电压。  还要验证复位引脚是否为逻辑高电平。

    关于晶体振荡、您可以尝试使用示波器监控 CLKOUT 引脚、以查看频率是否正确。  由于示波器探针的容性负载、探测晶体本身可能会导致问题。  如果 ADS1256正在接收时钟输入并进行转换、您还应看到 DRDY 切换。

    此致、

    Bob B