This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:DAC8822 Vref/R1x/Rofsx 电流要求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, DAC8820, DAC8811, OPA140, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834107/dac8822-dac8822-vref-r1x-rofsx-current-requirements

器件型号:DAC8822
主题中讨论的其他器件: DAC8820DAC8811REF5010OPA140OPA211

您好!

我正在研究一个将使用几个 DAC 转换器(2x DAC8822、1x DAC8820、1x DAC8811)的应用。  我计划为所有 DAC 提供一个10V 电压基准源。 我计划在双极输出配置中使用 DAC8820/DAC8820。  在这种情况下、根据以下数据表的第17页、为引脚 R1x 和 Rofsx 提供基准电压:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8822.pdf

此外、本数据表中还指出、R1引脚的最小值为4kOhm (5k 标称值)、而 ROFS 的最小值为8kOhm (10k 标称值)。 由于以10V 作为 DAC 的参考、因此会产生2.5mA 和1.25mA 的电流。
我的问题是-我是否可以简单地假设每个通道的电流最大为3.75mA / DAC8822的电流最大为7.5mA?

如果是、DAC8820具有2.2mA (数据表中9k Ω 电阻对应的电流分别为1.1mA 和1.1mA)、DAC8811具有2mA (数据表中为5k Ω)、这使我达到7.5mA + 2.2mA + 2mA (DAC8820和 DAC8811只有1Ch)。
这使得总电流为11.7mA。
难道这不是过于极端的假设吗?

我计划使用 REF5010作为10V 电压参考、但它只能提供高达10mA 的电流。 是否可以安全使用它、或者我应该寻找其他东西? TPS7A470x 是一种可选方案、因为它是一种射频 LDO 稳压器、但我看不到0.1Hz 至10Hz 的噪声系数、我认为该部件的噪声系数将远远高于 REF5010。

请告诉我您的想法、并在可能的情况下、提供此应用的建议解决方案。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    欢迎访问 E2E 论坛!

    您的数学计算是正确的、因此我认为我们需要找到一个针对基准电流限制的解决方案。 您可以考虑使用多个基准、也可以使用单位增益运算放大器缓冲基准。  大多数精密运算放大器都具有您所需的噪声规格。  例如、您可以考虑使用 OPA140或 OPA211等低噪声、低失调电压器件。

    我有兴趣了解此应用-您是否介意告诉我更多信息? 如果您愿意、可以直接通过 frost@ti.com 向我发送电子邮件。 我们还可以在路线图上讨论一些未来的 MDAC 开发。

    谢谢、

    Paul