This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:我的器件是否损坏?

Guru**** 2513465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/834138/ads122c04-is-my-part-damaged

器件型号:ADS122C04

您好!

我的电路中有两个 ads122c04。 一个按预期工作、另一个不按预期工作、返回与值不同的值假定为正确。 对于这两种器件、AVSS 接地、AVDD 连接到4.8V。

为了解决这个问题、我意识到不能正常工作的器件在引脚11 (AIN1)和接地之间的电压大约为4.8V、另一个为0.23V。

该问题看起来与单个器件有关、因为在电路中交换它们、不工作的器件在引脚11和接地之间具有相同的电压。

我的设备是否损坏? 因为它是第一次插入到电路中、所以我不认为它在电路中损坏。

谢谢你。

极好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    您能否将原理图和模拟输入上的模拟输入电压发送给我?  您是否还可以向我发送您正在使用的寄存器设置?

    悬空时的模拟输入可悬空至任何电压值。  因此、仅仅因为输入被拉至电源电压、并不一定表明器件存在问题。  您能否更具体地了解应用的输入电压和您看到的结果?

    是否有可能在施加 ADS122C04 AVDD 电压之前施加输入电压?  输入电压是否可能超过 AVDD 电源?

    此致、

    Bob B