This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC084S021:切换通道时的压降相关信息。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831392/adc084s021-about-voltage-drop-when-switching-channels

器件型号:ADC084S021

你(们)好。

我想知道切换通道时的压降。

我在压降时得到了一个波形。

CH3 (GND)→CH4 (5V)

我想、它 是电荷注入。

正确吗?

然后、

如果条件如下、则不会出现 CH4。

这是为什么?

通道3 (5V)→通道4 (5V)

存储器效应是否由封装引脚电容(C1)引起?

作为对策、我应该向所有通道输入电压吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能尽快给我建议吗?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我清楚明白问题是什么?

    当您将 ADC 的多路复用器切换到通道4时、您会在输入信号上看到一个脉冲。

    然后您提到您没有看到通道4、您是说 ADC 没有为通道4输出正确的测量值吗?

    如果是、您会看到什么? 例如、来自另一个通道的测量、还是全为零?

    此外、什么是驱动您的模拟输入? 输入端是否有驱动器运算放大器?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题是切换通道时输入信号的压降。

    请告诉我原因和对策。

    我们在输入端有一个运算放大器。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Cynthia。

    这是怎么回事?

    我将等待您的评论。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您是否会分享您的输入驱动运算放大器电路以及您使用该器件的采样率

    我怀疑驱动电路没有针对用例进行优化

    您是否会提供有关系统的更多信息? 这仅在 CH4中可见。 通道是否由不同类型的源驱动、例如传感器?

    该下降是否反映在输出测量中、或者输出是否显示正确的数据?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的现象发生在直流输入。

    因此、 我认为驱动电路没有问题。

    切换通道时电荷注入产生的电压降是否?

    CH3 (GND)->CH4 (5Vdc)->***

    但是、如果更改 Ch3、则不会发生 CH4的压降。

     *通道3 (5Vdc)->通道4 (5Vdc)

    为什么会发生这种情况?

    希望您能快速响应。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    直流输入的时源是什么? 如果输入源没有足够高的输出阻抗、那么是的、当 ADC 切换时、您可能会看到一些影响。

    当您从负满量程输入在满量程正输入之间切换时、这是输入将看到的最大增量。 对于具有开关电容器输入的 SAR ADC、这是最坏的情况。 想象一下、ADC 内的采样保持电路在最大满量程时会看到一个阶跃函数。

    当您切换具有相同电压电平的通道时、这将更容易处理。 您可以看到、通过将 Ch3的电压电平从接地增加到以伏级增量的满量程 、这应该反映在对 CH4的较小影响中。

    该下降是否反映在输出测量上? 或者输出是否显示正确的数据? 如果这不会反映在输出电压中、我怀疑输出电压不会在3个时钟周期(采集时间)内看到输入如何稳定、那么这应该可以继续。 如果  您愿意、我们可以讨论优化输入源。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我想和大家一起讨论 如何优化 输入源。

    我认为该压降是由器件内部的杂散电容充电引起的。

    因为、当我们将 ch3更改为 CH4时、CH4的压降是

     发生:ch3为 GND

     不发生:ch3为5V (或电压源)

    我的想法是否正确?

    如果这是由杂散电容引起的、建议对输入使用 RC 滤波器。

    但是、添加 RC 滤波器时、我认为存在存储器效应问题。

    您对此有什么好主意吗?

    如果我的想法有误、请告诉我。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、您的理解是正确的。 这是任何多路复用器的正常行为

    从屏幕截图中、输入似乎在采集时间内稳定下来、即3个时钟周期、这意味着您应该看到正确的输出测量。

    这意味着您无需添加任何 RC 滤波器。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia。

    非常感谢。

    我理解完整性。

    此致。

    Kengo。

    完整性