This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482输出信号频谱具有边带

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, TPS54227, TLV62565, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829272/dac3482-dac3482-output-signal-spectrum-have-sideband

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件: TPS54227TLV62565DAC3484

大家好、

我的客户正在信号发生器项目中使用我们的 DAC3482。 我们测量了输出信号的频谱、发现周围有边带信号。

测试条件:  

输入 clk=500MHz、PLL=2、因此 DACCLK=1GHz

2、datarate=500Msps、内插=2、所以采样率=1Gsps。

3. NCO 关闭

当我们将输出信号频率设置为10MHz 时、频谱如下:中心频率(制造商1)=10MHz、-20.169dBm。 边带信号(制造商3 /制造商2)= 10.008MHz、-72.958dBm / 10.017MHz、-77.146dBm

当我们将输出 信号频率设置为20MHz 时 、频谱如下: 边带信号=20.008MHz、-68.069dBm / 20.017MHz、-72.019dBm

那么、您能否帮助分析为什么会显示边带信号以及如何消除它? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这些类型的双边带调制通常是由于以下原因:

    电源开关频率耦合

    2. OSTR 时钟频率耦合。

    耦合频率为80KHz 和160kHz。 这是电源开关频率的典型值。 请检查客户的系统是否有任何以此频率运行的直流/直流开关电源、并为 DAC 电源轨添加额外的滤波功能

    OSTR 源可在不使用时关闭。 它们可以尝试禁用 OSTR 信号并重新检查频谱。

    另请检查其他可产生80kHz 和160kHz 杂散的源。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我现在要关闭此主题。 您始终可以回复以重新打开此问题。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的建议。 我根据您的说明检查了以下几点:

    DAC3482电源:

    DAC3482电源滤波器原理图如下所示。 VP3V3由 TPS54227提供、而 VP1V25由 TLV62565提供。 此外、在上一个线程图中、边带频率 为10.008MHz 和10.017MHz、这意味 着耦合频率为8kHz 和17kHz、而不是80KHz 和160kHz。 因此、8kHz 和17kHz 与直流/直流开关频率相差很远、我认为客户在电源轨上已经有足够的滤波器部件。 因此、我认为边带与电源问题无关。

    2.关于 OSTR、客户未使用此信号、您能帮助检查哪个寄存器用于禁用 OSTR 信号吗? 我在我们的数据表中找不到它。

    我们怀疑边带与 DAC3482 PLL 相关、因此我们在以下配置中测量了频谱:

    500MHz 时钟输入-> DAC3482 PLL 旁路-> 500MHz DAC 时钟

    500Msps 数据速率->插值=1 -> 500Msps 采样率

    在该配置下、频谱如下所示、边带消失。 那么、您能否帮助检查边带是否与 PLL 相关? 如何调整 PLL 设置以避免边带?

    谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    DAC3484本身不会在8kHz 和16kHz 时生成这些音调。 不这样做是完全有特点的。 如果确实如此、我们将会遇到很大的问题。

    8kHz 和16kHz 可能是由于多个直流/直流电源自身进行了调制。 例如、如果一个直流/直流电源为100Mhz、另一个电源为100.008kHz、则可以在 DAC 输出之上进行8kHz 调制。  

    8kHz 太难通过惯例 LC 滤波器滤除。 必须通过布局来缓解这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭该帖子、直至进一步查询。