This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500RB:非矩形类型是新模型吗?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1000, WAVEVISION5, ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827478/adc10d1500rb-is-the-non-rectaugular-type-is-new-model

器件型号:ADC10D1500RB
主题中讨论的其他器件: ADC10D1000、 WAVEVISION5、 ADC08D1520RB、 ADC08D1520

大家好、TI 专家。

由于我关闭了问题 ADC10D1500RB:发生硬件错误:WvBoardEnum 调用返回'fals'、我从授权分销商处获得了一个新的 ADC10D1500RB 供更换。
但我们遇到了与以前完全相同的问题。

我们可以在几年前成功使用 ADC10D1500RB。
因此、我们怀疑这次获得的新类型是否有问题。

我们几年前获得的是矩形板、如 TI store中所示。
这次我们测试了2个非矩形板、如所附的图所示。

我们找不到有关这种非矩形 ADC10D1500RB 的任何信息。

现在、我们的问题是、这种类型的电路板是正确的 ADC10D1500RB 吗?
是否有人可以正确使用此新型板?

此致、
Hiroaki Yano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    很遗憾听到您仍然对新电路板有疑问。 我们正在调查您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0083.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10-2019.pdfHi、

    只是想确保您能够按照附加文件中描述的步骤禁用驱动程序签名? 您需要将计算机置于故障排除状态、然后才能执行此操作?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neeraj

    再次感谢您的帮助。

    是的、在重新安装板驱动程序之前、我在 Windows 10 PC 中禁用了驱动程序签名实施。
    我还确认了该器 件安装在 WaveVision 5软件驱动程序安装指南中提到的 NSC_USB_WV5类下。

    我尝试了 Windows 7 PC、即未实施驱动程序签名实施、但没有任何更改。

    我想知道为什么这个 ADC10D1500RB 在器件管理器中显示为"ADC10D1000"。
    但是、我们不确定之前的矩形 ADC10D1500RB 中显示了什么器件名称。  


    此致、
    Hiroaki Yano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我有另一个非矩形 ADC10D1500RB。
    它也不起作用。 这是第三次了。
    另一方面、我可以测试 ADC08D1520RB、它似乎已成功连接 WaveVision5。
    ADC08D1520在器件管理器中显示为"ADC10D1000"。
    因此、我们认为设备管理器中的设备名称并不重要。
    我想知道是否有人测试了这个非矩形 ADC10D1500RB。
    我们期待您的回复。
    此致、
    Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    您能否从 PC 上卸载 wavevision 软件并安装以下版本的 wavevision? 安装此版本时、请确保以管理员身份运行此程序。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    谢谢! 这种版本的波浪电视就像一种魅力!

    这是否意味着这种类型的电路板无法与最新的波形配合使用?

    此致、

    Hiroaki

    。