This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:ADS7263是否可用于8个单端模拟信号?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833886/ads7263-can-ads7263-be-used-for-8-singled-ended-analog-signals

器件型号:ADS7263

下面是一个有关 ADS7263转换器的简单问题。 请确认我是否可以使用此器件对以 AGND 为基准的8个单端输入信号进行采样。 在这种情况下、如果我将 CMA 和 CMB 引脚连接到 AGND、我最终会得到0伏至 VREF 或仅为 ADC 范围一半的模拟输入的完整值范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Randy!

    ADS7263输入范围为+/-Vref、典型值为2.5V。  如果您要将 CMA 和 CMB 连接到 Vref、则可以转换具有完整 ADC 值范围的八个单端0-5V 输入通道。  CMA 和 CMB 连接至 GND (0V)时、您只能获得一半的满量程输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。