This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248、寄存器0A 不符合#39;t FIT

Guru**** 2538910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833348/ads1248-ads1248-register-0a-doesn-t-fit

器件型号:ADS1248

您好 TI

  当我们调试 ADS1248时、我们发现寄存器0A 无法写入。 请帮助分析原因。 原理图如下所示

 e2e.ti.com/.../ADS1248.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    您能否在尝试读取寄存器时显示/CS /SCLK /DIN /DOUT 的示波器截图?  

    0A 是 ID 寄存器、这意味着该寄存器的大部分是只读的、不能写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Smith

       波形图如下:黄色 SCK、紫色 MOSI、蓝色 MISO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    从示波器屏幕截图中可以看出 MOSI 在错误的时钟边沿(相位)上发生了变化。  确保数据在 SCLK 的上升沿发生变化、并在 SCLK 的下降沿保持稳定。  您的示波器截图显示了 MOSI 在 SCLK 的下降沿发生变化、在上升沿保持稳定。

    此致、

    Bob B