This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3164:每通道的采样率?

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3164, DAC3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832582/dac3164-sample-rate-per-channel

器件型号:DAC3164
主题中讨论的其他器件: DAC3162

大家好、团队、  

DAC3164的500MSPS 是否为每通道? 最大数据时钟速率是多少?

该部件似乎是交错的、因此我想每个通道都是250MSPS? DAC3162也是如此吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sepeedah、

    两个器件都是12位 DAC、两个通道都可在高达500MHz 的频率下运行。 相对于 DATACLK、两者的最大数据速率为500MHz。 两者都使用 DDR、这意味着 A 通道数据在 DATACLK 上升沿有效、而 B 通道数据在下降沿有效。 这些器件之间的主要区别在于 DAC3164可选择仅将数据总线用于 A 通道。 在此模式下(SDR)、仅在上升沿为通道 A 计时。 该器件仍可在高达500MHz 的频率下运行、但可为数据提供更多的设置和保持时间。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 清理这个问题、一如既往的感谢!