This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04EVM:Δ-Σ ADC 评估软件:无法识别器件= ADS112U04

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04, ADS122U04EVM, ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833331/ads112u04evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-unable-to-identify-device-ads112u04

器件型号:ADS112U04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS112U04ADS122U04EVMADS122U04

我的设置:

我看不到 ADC 的寄存器、所有跳线都是默认配置。

当我首先启动 GUI 并随后连接 EVAL 板时、GUI 将无法识别该板。

当我首先连接电路板并启动 GUI 软件时、我会收到消息"无法识别器件= ADS112U04"、几秒钟后:" Hardware Connected (硬件已连接)。 就绪..."

但我看不到任何寄存器、即使点击"Refresh"。

Windows 7 64位系统

安装的软件:   - deltasigmaevalgui

-ads112u04evm-dvcpkg

在设备管理器中、我看到以下 USB 驱动程序: Tiva Ware 批量设备-通用批量设备

我在两台不同的 Win 10 PC 上安装了该软件、在运行安装程序时具有和不具有管理员权限。

此解决方案对我的问题没有帮助: e2e.ti.com/.../676621

来自设备管理器的图片:

GUI:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5176873:

    驱动程序似乎正在加载、EVM 正在被识别、但不能识别为 ADS112U04。  验证 EVM 实际上是 ADS112U04、而不是24位型号 ADS122U04。  由于器件型号非常相似、因此很容易将2个 EVM 误认为是错误的。  如果您确实拥有 ADS122U04EVM、则需要下载并安装适用于此 EVM 的器件包。

    要查看 EVM 的实际响应情况、您可以选中"Console"选项卡"Enable"部分中"General Options"设置中的复选框(请 参阅《Δ-Σ ADC Evaluation Software User Manual》第12页的图6)。  如果随后转至 GUI 中的"Console"选项卡、您应该会看到来自 EVM 的 ID 响应。  让我知道 ID 响应是什么、如果您仍有问题、我们可以进一步诊断所发生的情况。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    非常感谢您的快速回复。

    我有 ADS112U04、芯片上的标记为:

    XDS112U 77KG4 CEFR

    EVAL 板标记为 ADS112U04EVM-002

    控制台输出如下:

    正在发送 USB>> ID

    ADS112U04 Nov/16/2017/18:20:09

    此致

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrill、

    响应向我们显示驱动程序已正确加载、EVM 确实是 ADS112U04。  由于 GUI 无法找到 ADS112U04的文件、因此器件包安装可能位于 GUI 所需的不同目录中。  如果与您不同的管理员用户安装该软件、则可能会发生这种情况。  GUI 正在"文档"文件夹中当前用户的用户环境下查找器件包文件。  在"文档\DSEvalSW"中搜索文件夹以查看是否存在。  如果没有,则需要将设备软件包重新安装到当前用户,或者需要从安装设备软件包的用户复制用户文件夹中的文件。   

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    我发现我安装了错误的包装! 就是 ADS122U04!

    我安装了正确的 ADS112U04封装、现在它可以工作、我可以看到所有寄存器。

    非常感谢您的帮助、很抱歉、我没有意识到这一愚蠢的错误。

    此致

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrill、

    我很高兴听到您能够解决这个问题。  正如我在线程的前面所说的、很容易混淆部件、因为数字是如此相似。  我很高兴这个解决方案很简单。  如有任何问题、请随时再次发帖。

    此致、

    Bob B