This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM-PDK:此器件及其相关软件是否与 Windows 10兼容?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, ADCPRO, DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832193/dac9881evm-pdk-is-this-device-and-its-associated-software-compatible-with-windows-10

器件型号:DAC9881EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DXPADCProDAC9881

SLAU279A–2009年3月–2009年11月修订版显示"在运行 Windows XP 的笔记本电脑或个人计算机上安装 DXP "。   一段时间内没有一个!

一些论坛条目讨论无法安装必需的驱动程序、但如果在 Windows 10中关闭了强制驱动程序签名、则声明要安装更早的驱动程序(可能)。  我不知道这是否仍然相关。

其他文章介绍了一对可以修复问题的.exe。

在 Windows 10下使用此软件的当前状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    让我与几位关键工程师联系、了解情况、我将与您联系。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    是的- DXP 及其对应的 ADCPro 目前正在老化的工具、这些工具主要与我们的一些旧器件配对使用、其中许多器件已经在我们的产品系列中进行了更新、或者很快就会更新。 当然、DAC9881的情况还不是这样。

    在更现代的 Windows 操作系统(包括 Windows 7和 Windows 10)中、驱动程序的功能没有太大变化。 也就是说,这些驱动程序在这些平台上工作,但挑战更多的是 Windows 权限的排列和各种公司 IT 部门的笔记本电脑部署。 因此,您所不了解的部分内容是正确的,在某种程度上,安装脚本本身可能已经过时,因此它们可能无法正确地导航 Windows 文件系统。

    如果您想将此信息发送给 PM 或发送电子邮件并通过 Box 或其他文件共享系统共享文件、我可以与您分享一些替代安装程序。