This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC082S085:电流消耗较低的 DAC

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC082S085, DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831458/dac082s085-lower-current-consumption-dac

器件型号:DAC082S085
主题中讨论的其他器件: DAC7311

您好!

我们的客户使用超低功耗10位双通道 DAC 在电池衍生传感器设备上生成直流基准电压。

他们的目标是实现5年或更长的电池寿命。

非 TI 双通道 DAC 指定为1.7uA@3.3V 功耗。

我们尝试将其替换为 DAC082S085、但即使 fsck=0、电流消耗也为190uA。

您是否会向我们介绍合适的2通道8-10位低功耗 DAC?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    您在寻找仅在断电模式或正常运行模式下具有超低功耗的器件吗?  正常工作模式下的电流小于1.7uA 是很难实现的。

    例如、此器件在断电模式下具有低功耗:

    http://www.ti.com/product/DAC7311 

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    我们的客户希望在正常运行模式下使用低功耗 DAC。

    基准器件具有以下电流消耗 特性、fsck 是关键参数之一。

    那么、在 fsck 100KHz 条件下、使用 DAC7311或 DAC082S085可实现小于10uA 的电流消耗?  

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    据我了解、没有任何 TI DAC 在正常运行中消耗如此低的电流-您能否共享竞争对手的器件?  总电流限制小于10uA、还是仅 IO 电源限制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    它是总电流消耗。

    请访问以下链接。  https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1662fa.pdf

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我们目前确实有任何具有如此低 Iq 的 DAC。   

    如果您想通过 frost@ti.com 与我联系、我可以将此机会转发给我们的系统团队。  我们的路线图上可能有一个可以实现这一目标的设备,但目前尚未开发。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的支持。

    我关闭此滑板。

    此致、

    Mochizuki