This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220emv MCU 固件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832943/ads1220evm-ads1220emv-mcu-firmware

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1220

你好! 我有一个 ADS1220EVM 板、USB 接口似乎不工作、R16被烧断、当您插入板时、不会创建虚拟 COM。 我可以在 USB 接口中看到脉冲、但在引导加载程序模式下可能会被阻止(R16连接到 MCU 的 PUR)。  

有一种恢复 MCU 的方法? 如果不是、能否将固件下载到新的替代 MCU?

此致

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    欢迎来到 E2E 论坛!  很抱歉、您在这里遇到了有关 ADS1220EVM 的问题。  EVM 是否可以随时运行?  5V 和3.3V LED 是否亮起?  您能验证我的跳线设置吗?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    在我之前的答复中、我忽略了二进制文件包含在 ADS1220EVM 的 ADCPro 插件中。  二进制文件位于以下文件夹中:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1220\FW

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。
    D1和 D2亮起、MCU 具有3V3和1v8、晶体以12MHz 的频率振荡。 复位后、我可以在 SCLK 测试点看到一个突发时钟。

    我´s PUR 引脚已损坏、这就是为什么我要更换 MCU 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    如果您可以看到 SCLK 的突发、则微控制器不处于 BSL 模式、并且正在尝试配置 ADS1220。  将 EVM 插入 USB 时、设备管理器是否显示未知设备?  可能是驱动程序安装不正确。  您使用的是哪个版本的 MS Windows?

    此致、

    Bob B