This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:单音调 DDS 的功耗?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832879/dac38rf85-power-consumption-as-single-tone-dds

器件型号:DAC38RF85

7月19日、您按照我的要求提供了一个包含功耗数据的 XLSX 电子表格。 非常有用。

现在仔细看一下、它缺少几个电源输入上的电流和功率。

它们分别为 VDDIO18、VDDAVCO18、VDDS18和 VDDTX1。 这些电流可能与其他电源引脚分组。

或者、它们是低电流或无电流、只需离开电子表格即可。  是否可以对此进行澄清? 谢谢你。

VDDVCO 电流显示为0mA。 这是 VDDAVCO18电源输入的天线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

     对于测量、完成了以下操作:

     

    VDDTx1和 VDDPLL 连接在一起。

    VDDS、VDDIO18和 VDDR 连接在一起。

    VDDAVCO 和 VDDVCO 相同、电流为0mA、因为内部 PLL 关闭。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、此致。

    Doug P.