This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:芯片内部温度传感器问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832628/ads124s08-chip-internal-temperature-sensor-issue

器件型号:ADS124S08

无法测量系统监控器信号。 内部温度传感器和模拟电源电压均不相同。 在任何情况下、测量结果为0mV。
引脚信号(AIN0-AIN7)的测量非常完美。
我使用内部基准。 基准缓冲器被关闭。 寄存器 REF 值设置为高达0x3A。
在测量 AIN0-AIN7引脚上的电压时、寄存器 SYS 设置为0x15。
为了测量监控器信号、我将 SYS 设置为0x55以测量温度、将0x75设置为以测量模拟电源电压。
问题是什么? 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    欢迎来到 E2E 论坛!  您使用的设置是适当的、但我能看到您的所有寄存器设置吗?  您是否已使用示波器或逻辑分析仪验证您使用的寄存器设置是否已正确传输到 SYS 寄存器?  如果是、您能给我发送一份通信的屏幕截图吗?

    内部温度传感器要求启用 PGA、增益范围为1至4。

    另一个注意事项是、在 SYS 寄存器更改后、是否等待足够长的时间以完成转换。  您如何监控 DRDY 的转换准备就绪?  此外、如果您使用单次转换模式、则必须发送 START 命令以启动转换。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您花时间观看本演示。  

    但问题是在全局斩波模式下。 当它被启用时、内部温度或者电源电压测量返回一个零结果。 在内部传感器温度测量期间、我关闭此模式。

    遗憾的是、我在数据表中没有发现任何提及此功能的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我很高兴您找到了解决您遇到的问题的方法。  这是非常好的信息、也不是我预期的行为。  我们将看到我们可以添加到数据表中的内容、从而更清楚地说明这一点。

    此致、

    Bob B