无法测量系统监控器信号。 内部温度传感器和模拟电源电压均不相同。 在任何情况下、测量结果为0mV。
引脚信号(AIN0-AIN7)的测量非常完美。
我使用内部基准。 基准缓冲器被关闭。 寄存器 REF 值设置为高达0x3A。
在测量 AIN0-AIN7引脚上的电压时、寄存器 SYS 设置为0x15。
为了测量监控器信号、我将 SYS 设置为0x55以测量温度、将0x75设置为以测量模拟电源电压。
问题是什么? 我出了什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法测量系统监控器信号。 内部温度传感器和模拟电源电压均不相同。 在任何情况下、测量结果为0mV。
引脚信号(AIN0-AIN7)的测量非常完美。
我使用内部基准。 基准缓冲器被关闭。 寄存器 REF 值设置为高达0x3A。
在测量 AIN0-AIN7引脚上的电压时、寄存器 SYS 设置为0x15。
为了测量监控器信号、我将 SYS 设置为0x55以测量温度、将0x75设置为以测量模拟电源电压。
问题是什么? 我出了什么问题?
尊敬的安德烈:
欢迎来到 E2E 论坛! 您使用的设置是适当的、但我能看到您的所有寄存器设置吗? 您是否已使用示波器或逻辑分析仪验证您使用的寄存器设置是否已正确传输到 SYS 寄存器? 如果是、您能给我发送一份通信的屏幕截图吗?
内部温度传感器要求启用 PGA、增益范围为1至4。
另一个注意事项是、在 SYS 寄存器更改后、是否等待足够长的时间以完成转换。 您如何监控 DRDY 的转换准备就绪? 此外、如果您使用单次转换模式、则必须发送 START 命令以启动转换。
此致、
Bob B