This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:在 ADS1298控制线中拉取电阻器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833324/ads1298ecgfe-pdk-pull-resistors-in-ads1298-control-lines

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

我一直使用 ADS1298ECGFE-PDK 作为定制 ADS1298板的参考设计。 我注意到 PWDN、CLKSEL、RESET、CS、START 等 I/O 控制线具有上拉/下拉电阻器。 这真的是必要的吗? 我一直将 ADS1298与 TI MSP432P4111 MCU 搭配使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Otavio、

    当需要将引脚保持在高电平或低电平时、只需使用上拉/下拉电阻器、而无需从 MCU 驱动引脚。  

    有时、MCU 没有将引脚保持在高电平/低电平的驱动强度、因此只需使用电阻器将某些引脚保持在已知状态会有所帮助。