This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:使用 LMX2582输出驱动 DAC38RF80 DACCLK +/-

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832890/dac38rf80-dirving-dac38rf80-dacclk---with-lmx2582-output

器件型号:DAC38RF80
Thread 中讨论的其他器件:LMX2582

您好!

我能否将 LMX2582输出用作 DAC38RF80 DACCLK 引脚的参考时钟输入?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉利特:

    我想您可以、但它可能会不必要地使计时复杂化。 射频 DAC 使用低频基准、因此 LMX 可能被视为过频。  LMX 可能提供的基准相位噪声越高、对总体相位噪声的影响就越小、而总体相位噪声主要由内部 PLL/VCO 决定。  此外、如果需要多器件同步或确定性延迟、则系统参考信号需要与参考保持一致。  LMK04028等器件可提供同步基准和参考。  如果您使用的是不同的参考源、您仍需要一个 sysref、并且您需要确保它与参考正确同步。

    -RJH