This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:如何读取 ADS1191的数据

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833295/ads1191-how-to-read-the-data-of-ads1191

器件型号:ADS1191

尊敬的 TI 专家:

ADS1191是否直接在总线上读取? 它是不是没有数据的寄存器吗? 请帮助检查~

谢谢、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    数据表的数据输出和数据检索部分对此进行了介绍。  

    "数据输出中的位数取决于通道数和每个通道的位数。 对于 ADS1191/2、数据输出的数量为(16个状态位+ 16位×2通道)= 48位。 16个状态位的格式为(1100 + LOFF_STAT[4:0]+ GPIO[1:0]+ 5个零)。 每个通道数据的数据格式都是二进制补码、MSB 在前。 当使用用户寄存器设置关闭通道时、相应的通道输出设置为"0"。 但是、通道输出的序列保持不变。"