This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:激光雷达应用

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, ADC3244, ADS5407, ADS54J66, ADS5404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830919/adc3244-lidar-application

器件型号:ADC3244
主题中讨论的其他器件:TDC7201、 ADS5407、 ADS54J66、 ADS5404

你(们)好,先生  

我看到 TDC7201可以接受 TIA 的10~12nS 脉宽时序  

我知道 ADC3244可以接受5nS 或更小的脉宽时序吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    模拟输入带宽(-3dB)为540MHz。 5nS = 200MHz、因此、根据您的要求、这可能已经足够好了。 此外、您还可以在下面的链接中看到我们使用 ADC3244的激光雷达参考设计。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01187

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan  

    我看到采样率为125MSPS,是否足以检测5nS?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    不可以、我认为这对于5纳秒脉冲来说不是足够的采样率。 125MHz = 8纳秒、200MHz = 5纳秒。

    您需要确保采样足够的点、以便在脉冲发生时始终能够捕获脉冲。 您将需要确定如何需要点。 因此、在采用5纳秒脉冲的情况下、您可能需要每毫微秒或每2.5毫微秒采样一次。 必须首先确定这一点、然后您可以查看哪种高速 ADC 能够满足此要求(同时记住模拟输入带宽)。

    我认为您至少需要400-500 MSPS 的采样率。

    我们有一些 ADC 属于这一领域、例如:ADS54J66、ADS5404和 ADS5407 (以及更多)。 以下是搜索工具的链接。

    http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html#p157max=370;2700&p84=10;14&p1028=1;4&sort=p157max;desc

    此致、

    Dan