This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:3线制模式下的静音时间。

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832278/ads8866-quiet-time-in-3-wire-mode

器件型号:ADS8866

您好!

安静的要求是什么?

在数据表时序图(图1)中、tquiet 的结束位于 CONVST 的上升沿、但何时定义了 start?

在这段时间内、什么应该处于非活动状态?

非常感谢!

/武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    我需要与团队核实、但 t-quiet 应该是从最后一个 SCLK 边沿(上图中的16个下降边沿)到 CONVST 上升边沿的时间。  换言之、在 CONVST 上升沿之前的20ns 内、任何数字控制线上都不应有数字活动。  这对于从 器件中获得完整的16b 噪声性能是必要的。

    我应该在明天的工作结束前得到确认。

    谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    上述建议是最安全的方法;在3线模式下、在 CONVST 上升沿之前20ns 内避免数字线路上的任何数字活动。  然而、噪声耦合的关键原因是 SDO 线路驱动外部电容。  (数字和模拟电源在此器件中共用一个公共接地。)  SDO 线路的最后一次转换将发生在 SCLK 的第15个下降边沿加上 TD-CK-DO=13.4nS 的延迟。  这是您需要观察静默周期开始的准确点。

    如果您可以确保在 CONVST 上升沿之前20ns 内没有数字活动、这是最佳方法。  但是、如果您不能满足这一要求、而不能满足上述定义、那么在 t 静默期间、SCLK 的最后一个下降沿出现时、您仍然可以获得良好的噪声性能。

    此致、
    Keith