Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADCPro、 ADS1256
大家好、
我有三个问题。
(1)是否可以使用 ADCPro 获得7小时 AD 值日志?
我的客户正在考虑将评估板放在恒温箱中以检查温度漂移。
但是、当我尝试通过实际按下持续按钮来执行它时、PC 屏幕上会出现错误。
我想知道7小时内应该采取什么程序。
(2)是否可以以一种文件格式输出日志?
当我的客户检查 Auto (自动)并按 Continuous (连续)按钮时、将持续创建新的 txt 文件。
我的客户希望在一个文件中获得长日志。
(3)当多个模拟值转换为数字值时、如何切换输入开关?
在这种情况下、多个输入的采样周期是固定的吗?
我期待你们的支持。
此致
Kenji