This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:关于使用 ADCPRO 进行长期日志采集

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832871/ads1256evm-pdk-about-long-term-log-acquisition-using-adcpro

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1256

大家好、

我有三个问题。

(1)是否可以使用 ADCPro 获得7小时 AD 值日志?

 我的客户正在考虑将评估板放在恒温箱中以检查温度漂移。

 但是、当我尝试通过实际按下持续按钮来执行它时、PC 屏幕上会出现错误。

 我想知道7小时内应该采取什么程序。

(2)是否可以以一种文件格式输出日志?

 当我的客户检查 Auto (自动)并按 Continuous (连续)按钮时、将持续创建新的 txt 文件。

 我的客户希望在一个文件中获得长日志。

(3)当多个模拟值​​转换为数字值时、如何切换输入开关?

 在这种情况下、多个输入的采样周期是固定的吗?

我期待你们的支持。

此致

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是否可以共享错误消息的屏幕截图? 客户遇到此错误、还是仅在您的 PC 上看到此问题? 请告诉我您是否需要有关此问题的其他支持!

    关于您的具体问题...

    1. 只有在非常慢的数据速率下、您才能长时间捕获真正的连续数据...ADCPro 的块大小有限、约为1M 个样本。 但是、您可以将数据块捕获到多个文件中、但时域数据之间的一个数据块与下一个数据块之间会存在差距。 如果您测量的是直流信号、那么这或许可以用于查看失调电压的变化。

      请注意、EVM 未设计为可在极端温度下运行。 但是、从0-80 C 左右、这可能是可以的... EVM 上的许多组件不会在与 ADS1256相同的温度范围内运行。 请务必小心、避免在低温下出现冷凝、否则可能会对 EVM 造成永久损坏。  

       
    2. 遗憾的是、ADCPro 不会将数据连接到现有文件中。 您必须在数据收集后对数据文件进行后处理、才能将其设置为单个文件格式。 不过、文件格式应保持一致、因此编写一个脚本将这些文件合并到单个文件中、从每个文件中删除任何不必要的头文件数据可能不太困难。

       
    3. 在 ADCPro 中、用户界面将允许您选择单个通道、然后从该通道捕获数据。 遗憾的是、我们的软件不执行任何通道定序、即使 ADS1256可以在实际应用中支持此行为。

      在客户自己的书面软件中、他们可以在每次转换后对 ADC 的 MUX 进行重新编程、从而循环使用多个 ADC 通道。 ADS1256数据表的图19显示了该过程、而多路复用时的最大数据速率显示在表14中。