This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021SW-Linux:需要用于&quot 的 Linux 示例驱动程序;具有警报功能&quot 的 ADC081C021 I2C 兼容、8位模数转换器;

Guru**** 2504045 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021, ADC081C027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831613/adc081c021sw-linux-need-linux-sample-driver-for-adc081c021-i2c-compatible-8-bit-analog-to-digital-converter-with-alert-function

器件型号:ADC081C021SW-Linux
主题中讨论的其他器件:ADC081C021ADC081C027

您好!

我们正在使用"ADC081C021/ADC081C027 I2C 兼容、具有警报功能的8位模数转换器"进行定制嵌入式设计、适用于用作"P160KNP-0QC20B10K"的终端电位开关。

我们尝试在最新的 Linux 系统中为相同的系统获取驱动程序、但却没有获得相同的驱动程序、其中包含警报线路和阈值实现。

关于我们的软件、我们将使用 OE Linux (Linaro)的内核4.14.96。

请帮助分享此 I2C 芯片的示例驱动程序以及警报线路功能(包括阈值用例)。

--

谢谢
Ashish Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供的用于支持 ADC081C021的驱动程序可在以下链接中找到:



    这是为了支持与器件的通信。

    如果有修复程序或代码增强、请通过链接将其发送到相关的 Linux 内核社区

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

     感谢您的快速回复和评论。 我得到了您的观点和指示。  

     关于默认驱动程序、是的、我们已经检查并确认可以将是用作第一步。 即使我们不想使用可使用的警报线路/阈值功能、也是如此。


    只有 I2C 基本读取功能的驱动程序已经存在、我们已经知道了。

    我们的要求是获得以下积分:  

    1.警报行和阈值使用案例示例和用户手册
    2.对阈值设置进行折衷和值、建议在使用此 ADC 时使用+-5%或+-10%的电位计作为音频音量旋钮。
      与电流读数为65%的情况类似、建议使用60和70作为下/上阈值。

    一般而言、此 ADC 特性具有警报线路、仅允许阈值设置、因此没有驱动程序支持这种特性、这种情况令人惊讶。

    谢谢

    Ashish Agarwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得以百分比表示的读数、您需要根据 ADC 读取电压时使用的满量程进行计算。

    假设您是5V 模拟输入满量程。 然后将 FSR 的65%置于5*.65=3.25V 的电压下

    该器件的信噪比为49dB。 这可用于使用公式和5V 的满量程输入反向计算噪声

    然后得出大约18mV 的 RMS 噪声、这在 Vpp = 50mV 时是如此

    如果您需要将其重新引用到百分比中,则 Vpp 为总计.05*100/5 =总满量程范围的1%。 换句话说、50mV 的 Vpp 是5V 满量程范围的1%

    这意味着您应该将您的触发器设置为大于1%的噪声窗口之外、如果您的系统精度能够支持、我建议将其设置为2%。

    当然、这是考虑器件将遇到的最小噪声、但要实现这一点、还需要考虑其他因素。 布局经过优化、是电源噪声、是产生噪声的电位计。 所有这些因素都会产生噪声。

     此致

    Cynthia