This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:选择 ADS8678的输入范围和 PGA 设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832639/ads8678-selection-of-input-range-and-pga-setting-for-ads8678

器件型号:ADS8678

您好!

在介绍 TI ADC (MPN ADS8678)规格时、我会遇到一些困惑。

1、有8个 ADC 通道(具有关联的 PGA)、IC 中的 AUX_IN 端子是什么。 是不是没有 PGA 的 ADC?

2.对于每个模拟输入,我们可以选择输入范围。 所选的每个输入范围的 PGA 增益是多少。

3.我们能否更改所选输入范围的 PGA 增益?

请澄清提出的问题?

此致

Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    欢迎访问 E2E 数据转换器论坛。

    1.您的理解是正确的,ADS8678上的 AUX 通道没有包括 PGA 在内的模拟前端(AFE),所有 AIN_x 通道和 AUX 输入通道通过内部多路复用器共享同一个14位 ADC 内核。

    2和3。 用户无法直接对 PGA 增益进行编程或选择、但是、当您在特定通道上配置/选择输入范围时、该通道上的 PGA 增益将自动更改。 输入范围可在下面显示的范围选择寄存器中更改、有关更多详细信息、请查看第8.5.2.3.3节、寄存器地址(05h-0Ch)代表相应的通道。

    此致、

    戴尔