请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8678 您好!
在介绍 TI ADC (MPN ADS8678)规格时、我会遇到一些困惑。
1、有8个 ADC 通道(具有关联的 PGA)、IC 中的 AUX_IN 端子是什么。 是不是没有 PGA 的 ADC?
2.对于每个模拟输入,我们可以选择输入范围。 所选的每个输入范围的 PGA 增益是多少。
3.我们能否更改所选输入范围的 PGA 增益?
请澄清提出的问题?
此致
Manish