This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:实现确定性相位意味着什么?

Guru**** 2803245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832485/afe4300-what-does-the-datasheet-mean-by-achieving-deterministic-phase

器件型号:AFE4300

因此、基本而言、我们需要实现确定性相位。 我想知道数据表中 SPI 时钟的含义是什么、必须与器件时钟同步。

因此、我将通过 MCU GPIO 提供器件时钟。 这是否意味着我必须将 SPI 时钟设置为1MHz? 或者、我是否还必须确保 SPI 时钟仅触发、以便上升/下降沿与器件时钟的上升/下降沿同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    是后者。 SPI 和器件时钟必须相位对齐。