This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7222:ADC 差分输入阻抗

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830799/afe7222-adc-differential-input-impedance

器件型号:AFE7222

AFE722x 系列的数据表指定了与4pF 并联且大于1MOhm 的 ADC 输入直流电阻。 差分输入阻抗是多少(例如50、100欧姆)。 数据表中也没有指定输入是否经过缓冲、因此是否有电阻/电抗与频率数据可用于设计放大器输出和 ADC 输入之间的适当阻抗匹配接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thuddev、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thuddev、  

    输入差分阻抗为25欧姆差分。 遗憾的是 、电阻/电抗与频率之间的数据不可用。  

    优素福