This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVEVISION5:我遇到一些奇怪的问题,是否可以获取 wvdll.dll 的源代码

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830137/wavevision5-im-getting-some-strange-problems-is-it-possible-to-get-the-source-code-for-the-wvdll-dll

部件号:WAVEVISION5

你好

我使用的硬件是 ADC10D1000-RB。

我一直在 Windows 10上使用 python 3.71 (32位)中的 wvdll.dll、在处理它时会遇到奇怪的崩溃。

我希望不再有 wavision5的活动开发、如果可以获得 dll 的源代码吗?

问题-将 C 数组转换为 JSON 数据结构以通过进程之间的内部管道发送时、会发生崩溃。 有时、它会在第一次捕获后直接发生、导致整个过程死亡。 但是、当它不崩溃时、该程序可以全天运行、而不会发生事件、直到重新启动。 这似乎与 pre_init 命令有关。 当程序崩溃时、日志显示在"executing pre_init commands"行(Loop >>->>1…)之后运行多个循环 执行操作... 循环>>->0... 执行操作。)。 当程序运行时,只有一个循环运行(循环>>->0... 执行操作。)。 请注意、这只发生在捕获中、我可以对寄存器进行完全正确的读取和写入、而不会出现任何问题。

当前解决方案-目前我只有一个进程监视器,当进程终止时,监视器会重新启动它,直到它运行。 它可能会在工作前崩溃大约10次、也可能会立即工作。 这与计算机刚启动还是运行了几天无关、这与评估卡相同。  

由于此问题的伪波性质、我很难跟踪此问题、这是要求提供源代码的原因。

非常感谢您的帮助。

谢谢、

-Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philip、  

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philip、

    遗憾的是、WaveVision 4.x 软件非常旧、我们无法为代码的定制或修改提供任何支持。

    此致、

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yusuf %20Agoro "]

    嗨、Philip、

    遗憾的是、WaveVision 4.x 软件非常旧、我们无法为代码的定制或修改提供任何支持。

    此致、

    优素福

    [/报价]

    因为它很旧、不再受支持、所以我要求提供源代码。 我可以自己做任何修改。  

    -Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、  

    遗憾的是、由于我们不再支持、我无法提供代码。  

    优素福